欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第23讲 冲压加工入门(十三)整修加工

  • 2023.01.04 15:34:57
  • 米思米
  • 1082

普通的冲裁加工的切口面如【图1】(a)所示。有时候希望获得光整的剪切面形状(轮廓形状及孔或形状的一部分)。此时应如【图1】(b)所示,对切面进行少量切削,修整成为光整面。这种加工方法被称为“整修加工”。

第23讲 冲压加工入门(十三)整修加工

在整修加工中最重要的是【图1】(b)中所示的整修量的大小。单次加工可切削的整修量的大小为材料板厚的5%~10%左右。例如软钢为5%左右,硬钢为8~10%左右,黄铜为10%左右。当单次整修不理想时,有时候会重复进行2次、3次整修。

整修的方向包括【图2】(a)的正置法和【图2】(b)所示的倒置法。

第23讲 冲压加工入门(十三)整修加工

正置法时与制件的凹模接触均匀,平衡较好。倒置法从断裂面一侧开始接触,因此接触不稳定,被切削部分可能出现偏差。整修加工是在落料冲裁加工后进行的后续工序,因此通常会消耗一定的工时。定位也比较困难。而且,整修加工中的一个问题点是冲切下的薄废料粘附在模具上,很难完全清除掉,有可能造成制件划伤。

尽管这种加工方法大家都很了解,但很少得到应用。尽管可以加入到级进加工中去,但废料处理不当的话,就可能造成制件划伤,导致报废。在级进加工中进行整修加工时,应注意使废料与常规冲切废料相结合,一起被清理掉。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities